DOCA0066ES-05

Respuesta a un disparo

Precauciones antes de responder a un disparo

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Asegúrese de usar siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y tapas antes de conectar la alimentación de este equipo.
  • Repare la instalación de inmediato si se produce un fallo de aislamiento durante el funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Identificación de la causa del disparo

Las indicaciones local y remota informan de la posible causa de un disparo.

Las causas son de diferentes tipos:

  • Errores detectados en la instalación

  • Errores detectados debido a un funcionamiento defectuoso

  • Disparos voluntarios

Disparo después de un error de la instalación

El mecanismo de control está posicionado en o Trip.

Indicación

Posible causa

SD

Disparo manual mediante:

  • Prueba Push-to-trip

  • Apertura manual del mando eléctrico

  • Desconexión del interruptor automático

  • Bobinas de disparo MN o MX

SD y SDE

Disparo por defecto eléctrico, causa desconocida

Mantenimiento del equipo después de un disparo por defecto eléctrico

El disparo de la protección no elimina el motivo del defecto en el equipo aguas abajo.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Aísle la salida antes de inspeccionar el equipo eléctrico aguas abajo de la protección.

Realice las tareas siguientes tras un cortocircuito:

  • Limpiar cuidadosamente las posibles marcas de humo negro. Las partículas de humo pueden ser conductoras de electricidad.

  • Verificar las conexiones de alimentación y los cables de control.

  • Usar el interruptor automático al menos cinco veces en vacío.

Dependiendo del tipo de fallo, realizar inspecciones de mantenimiento en todo el equipo o en la parte de él en la que se produjo el fallo:

  • Defectos menores: disparo por protección contra sobrecarga

    Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las comprobaciones E, F y G.

  • Defectos graves o con capacidad destructiva:

    • Disparado por fallo eléctrico desconocido

    • Disparo por protección contra cortocircuito

    • Disparo por protección contra defecto a tierra

    Debe prestarse especial cuidado para evitar los defectos dobles a tierra en las aplicaciones fotovoltaicas.

    Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las verificaciones A, D, E, G y J. Compruebe el interruptor automático disparado antes de volver a ponerlo en marcha.

NOTA: Las verificaciones, las pruebas y los controles deben estar a cargo de personal cualificado.

Si es prioritario un rearranque (por ejemplo, en caso de instalación de seguridad), la parte de la instalación en la que se ha producido el defecto debe aislarse y bloquearse para realizar dicho mantenimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?