Medidas de demanda
Descripción general
Los registros de demanda incluyen:
-
Demanda de corriente
-
Demanda de potencia aparente, reactiva y activa
La duración de la ventana de la demanda de corriente depende de la configuración del registro 3352 Tiempo de demanda.
La duración de la ventana y el tipo de ventana de demanda de potencia dependen de la configuración de los registros 3354 y 3355 Tiempo de demanda.
Las medidas de demanda se actualizan cada minuto con el tipo de ventana deslizante.
Las medidas de demanda se actualizan al final del intervalo de la ventana con el tipo de ventana de bloque.
Demanda de corriente
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0897 |
2200 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda de corriente en fase 1: I1 Dmd |
0x0898 |
2201 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda de corriente en fase 2: I2 Dmd |
0x0899 |
2202 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda de corriente en fase 3: I3 Dmd |
0x089A |
2203 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Demanda de corriente en el neutro: IN Dmd (1) |
0x089B |
2204 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Máximo de demanda de corriente en fase 1: I1 Peak Dmd (2) |
0x089C |
2205 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Máximo de demanda de corriente en fase 2: I2 Peak Dmd (2) |
0x089D |
2206 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Máximo de demanda de corriente en fase 3: I3 Peak Dmd (2) |
0x089E |
2207 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Máximo de demanda de corriente en el neutro: IN Peak Dmd (1) (2) |
(1) Este valor no está disponible cuando el tipo de sistema del registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Demanda de potencia activa
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08AF |
2224 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Demanda de potencia activa total: P Dmd (1) |
0x08B0 |
2225 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Máximo de demanda de potencia activa total: P Peak Dmd (2) |
(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Demanda de potencia reactiva
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08B5 |
2230 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Demanda de potencia reactiva total: Q Dmd (1) |
0x08B6 |
2231 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Máximo de demanda de potencia reactiva total: Q Peak Dmd (2) |
(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Demanda de potencia aparente
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08BB |
2236 |
L |
10 |
kVA |
INT16 |
0–30000 |
E |
Demanda de potencia aparente total: S Dmd (1) |
0x08BC |
2237 |
L |
10 |
kVA |
INT16 |
0–30000 |
E |
Máximo de demanda de potencia aparente total: S Peak Dmd (2) |
(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |