Jeu de données standard
Description
Le jeu de données standard contient les informations les plus utiles de chaque module IMU dans un tableau pratique. Ce jeu de données standard est disponible dans les registres 32000 à 32341. Il peut être lu avec trois requêtes de lecture.
Chaque module IMU met à jour régulièrement les valeurs dans les registres du jeu de données.
Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données standard est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données standard au lieu des registres des appareils pour améliorer les performances globales du système Recommandation pour la programmation avec Modbus.
Le jeu de données standard peut être utilisé pour :
-
l'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
-
le serveur de tableau Ethernet IFE
-
l'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur