DOCA0091FR-08

Etat du disjoncteur

Etat du disjoncteur

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

0x0232

563

R

INT16U

A/E

Registre d'état du disjoncteur

0

Etat d'entrée OF

0 = Le disjoncteur est ouvert.

1 = Le disjoncteur est fermé.

1

Etat d'entrée SD

0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché.

1 = Le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir.

2

Etat d'entrée SDE

0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.

1 = Le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris lors d'un test de défaut à la terre et d'un test différentiel).

3–15

Réservés (forcés à 0)

Etat de l'/du Motor Mechanism communicant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

0x0233

564

R

INT16U

A/E

Registre d'état de l'/du motor mechanism communicant

0

Motor mechanism

0 = non disponible

1 = disponible

1

Mode manu/auto

0 = manu

1 = auto

2

Dernière commande

0 = dernière commande réussie

1 = dernière commande échouée

3

Activer la réinitialisation automatique

0 = réinitialisation automatique non activée.

1 = réinitialisation automatique activée.

4

Activer la réinitialisation même si SDE

0 = réinitialisation non activée si le disjoncteur est déclenché sur défaut électrique.

1 = réinitialisation activée même si le disjoncteur est déclenché sur défaut électrique.

5

Mode de commande locale/à distance dans le menu de l'afficheur FDM121

0 = Mode de commande à distance (valeur par défaut), l'/le motor mechanism communicant est contrôlé uniquement via une commande Modbus.

1 = Mode de commande locale, l'/le motor mechanism communicant est contrôlé uniquement via le menu de l'afficheur FDM121.

6–15

Réservés (forcés à 0)