DOCA0091FR-08

Schémas avec disjoncteurs ComPact NSX

Description générale

Selon la configuration du disjoncteur ComPact NSX, connectez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFE au MicroLogic trip unit

  • Raccordement de l'interface IFE au module BSCM

  • Raccordement de l'interface IFE au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

ULP Connection

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux seuls modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon NSX. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A NSX ou RJ45 - cordon ULP

B ULP - terminaison de ligne

Raccordement de l'interface IFE au déclencheur MicroLogic

A IFE - interface Ethernet pour un disjoncteur

B ULP - terminaison de ligne

C NSX - cordon

D Déclencheur MicroLogic

Raccordement de l'interface IFE au module BSCM

A IFE - interface Ethernet pour un disjoncteur

B ULP - terminaison de ligne

C NSX - cordon

D BSCM - module de contrôle d'état de disjoncteur

Raccordement de l'interface IFE au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

A IFE - interface Ethernet pour un disjoncteur

B ULP - terminaison de ligne

C NSX - cordon

D BSCM module de contrôle d'état de disjoncteur

E Déclencheur MicroLogic

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur pour une tension système supérieure à 480 V CA

A IFE - interface Ethernet pour un disjoncteur

B ULP - terminaison de ligne

C RJ45 ULP - cordon

D Module ULP isolé pour une tension système supérieure à 480 V CA

E Cordon ULP isolé pour une tension système supérieure à 480 V CA

F Connecteur pour raccordement interne du ComPact NSX