DOCA0185FR-01

Présentation des fonctionnalités

Présentation des fonctionnalités

Les appareils ComPacT NSXm ont les fonctionnalités suivantes :

  • Disjoncteurs de 16 à 160 A

  • Modèles disponibles : 3 et 4 pôles

  • Conformité avec les normes CEI/EN 60947-2 (disjoncteurs et disjoncteurs différentiels) et CEI/EN 60947-3 (interrupteurs-sectionneurs)

  • Pouvoirs de coupure : 16, 25, 36, 50, 70 kA à 415 VCA

  • Tension jusqu'à 440 VCA pour disjoncteurs différentiels (conformité avec la norme CEI/EN 60947-2)

  • Tension jusqu'à 690 VCA pour disjoncteurs (conformité avec la norme CEI/EN 60947-2) et interrupteurs-sectionneurs (conformité avec la norme CEI/EN 60947-3)

  • Accessoires électriques installables sur site

  • Terminaisons optionnelles

  • Mécanismes de commande optionnels

  • Déclencheur voltmétrique optionnel

  • Contacts auxiliaires optionnels

  • Accessoires d'isolement optionnels

  • Accessoires de verrouillage optionnels

Caractéristiques d'isolement

Les disjoncteurs sont aptes au sectionnement à coupure pleinement apparente, conformément aux normes CEI/EN 60947-2 et CEI/EN 60947-3.

Les marquages suivants sur l'étiquette de caractéristiques et de référence du produit attestent que les appareils sont capables d'assurer un isolement :

Disjoncteur
Interrupteur-sectionneur

Pour confirmer la capacité d'isolement, les normes CEI/EN 60947-2 et 3 exigent des tests spécifiques de tenue aux chocs.

Conformément aux règles d'installation, les disjoncteurs peuvent être verrouillés en position O (OFF) pour effectuer une intervention sans risque d'électrocution. Les disjoncteurs ne peuvent être verrouillés en position O (OFF) que s'ils sont ouverts.

NOTE: Verrouiller un disjoncteur en position O (OFF) suffit pour l'isoler.

Le choix du dispositif de verrouillage dépend du type d'actionneur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.