EIO0000004293.03

如何连接 DC 电源线

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,务必先断开电源。
  • 连接本产品的电源端子时断开电源。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查装置是直流供电。
  • 由于本产品不带电源开关,务必确保先连接一个电源开关后再将电源接入到产品。
  • 务必对本产品的 FG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注:
  • SG 和 FG 端子在本产品内是分开的。

  • 当连接好 FG 端子后,确保将电线接地。如果不接地,本产品将引起过大的电磁干扰。

直流电源连接器

+ 24 Vdc
- 0 Vdc
FG 功能接地 将 FG 端子正确连接到接地端。
注: 部件号 XBTZGPWS1

连接步骤

  1. 请确认电源线没有连接到电源上。
  2. 检查额定电压。
  3. 剥去电源线的外皮,绕卷电线端头。
  4. 将每线电源线插入到对应的孔内。拧紧 DC 电源接口的螺丝以将导线固定到位。
    注:
    • 需要 0.56 N•m (5 lb-in) 的力矩。

    • 请勿焊接绞合线。

    1. 直流电源连接器

    2. 平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5)

  5. 插入全部三条电源线后,将 DC 电源接头插回本产品。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.