EIO0000004293.03

附件

本节介绍单独销售的可选项目。

产品可能会更改或停产,恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs

有关主机控制器和连接电缆,请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册。

产品名称 产品编号 说明
USB (micro-B) 接口
USB 传输电缆 HMIZG936 用于将画面数据从 PC (Type-A USB) 传输到本产品 (USB micro-B) 的电缆。
USB (micro-B) 前端电缆 HMIZSUSBB2 连接 USB 接口到前面板的加长电缆。
USB 夹具 mini B 型*1 HMIZSCLP3 用于防止USB电缆断开的紧固夹 (用于 1 端口, USB mini B 型, 5件/组)
USB (Type-A) 接口
USB 前端电缆 (1 m) XBTZGUSB 连接 USB 接口到前面板的加长电缆。

Type-A USB 紧固夹 (1 端口)

HMIZGCLP1 用于防止USB电缆断开的紧固夹 (用于1 端口,Type-A USB,5 件/组)
其它
屏幕保护膜 HMIZD66W 12 英寸宽屏显示器一次性防污保护膜 (5 片/套)。
紫外线保护膜 HMIZUV6W 12 英寸宽屏防污防紫外线保护膜 (1 片)。
防紫外线屏幕保护膜 HMIZG63W 7 英寸宽屏一次性防污防紫外线保护膜 (1 片/套)。
HMIZG65W1 10 英寸宽屏一次性防污防紫外线保护膜 (1 片/套)。
HMIZG67W 15 英寸宽屏一次性防污防紫外线保护膜 (1 片/套)。

*1 USB紧固夹mini-B可用于可选的USB micro-B电缆。

维护附件

产品名称 产品编号 说明
安装扣件 HMIZGFIX3 用于将7英寸,10英寸和12英寸宽的型号安装到厚镶板中(4件/套)。
HMIZSFIXTF1 用于将15英寸宽的型号安装到厚镶板中(2件/套)。
DC 电源接头 XBTZGPWS1 用于连接 DC 电源电缆的连接器。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.