EIO0000004293.03

接地

独立接地

务必将 FG (功能接地) 端子接地。务必如下所示,将本产品与其它设备的 FG 分开。

  1. 本产品

  2. 其他设备

注意事项

  • 确保接地电阻不超过 100 Ω。*1

  • FG 电线的横截面积须大于等于2 mm2 (AWG 14)*1。请确保连接点尽量靠近本产品,导线尽可能短。当接地线较长时,请用粗线代替细线,并将导线插入电缆槽中。

  • SG 和 FG 端子在本产品内是分开的。连接 FG 和 SG 时,请确保没有形成接地回路。

*1 请遵守当地法规和标准。

公共接地

如果设备没有正确接地的话,将引起电磁干扰 (EMI)。电磁干扰有可能导致通讯丢失。如果无法连接到独立接地端,请如下面配置所示使用公共接地端。请勿使用公共接地的任何其它配置。

正确接地

  1. 本产品

  2. 其他设备

错误接地

  1. 本产品

  2. 其他设备

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.