EIO0000004293.03

电气规格

额定输入电压 24 Vdc
输入电压限制 19.2...28.8 Vdc
电压骤降/短时中断抗扰度 5 ms 或更低 (在额定输入电压下)
功耗 HMIET6400/HMIET6401: 9 W
HMIET6500/HMIET6501: 11 W
HMIET6600: 14 W
HMIET6700: 18.5 W
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压: 1,000 Vp-p
脉冲持续时间: 1 μs
上升时间: 1 μs (经噪声模拟装置)
电介质强度 1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.