EIO0000004293.03

系统设计

本节介绍本产品和外围设备的系统配置。

注: HMIET6401 和 HMIET6501 既没有以太网也没有 USB (Type-A) 接口。

*1 请参阅 附件

*2 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.