EIO0000004293.03

部件号

部件号列表

系列

部件名称

部件号

Easy Harmony ET6

HMIET6400

HMIET6400

HMIET6401

HMIET6401

HMIET6500

HMIET6500

HMIET6501

HMIET6501

HMIET6600

HMIET6600

HMIET6700

HMIET6700

注: 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。

部件号配置

下面介绍各型号配置。

数字位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HMI

(型号)

(系列)

(尺寸)

(类型)

ET

6

4: 7" 宽屏
5: 10" 宽屏
6: 12" 宽屏
7: 15" 宽屏

00: 标准
01: SIO (无以太网端口)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.