EIO0000004293.03

各接口规格

注: HMIET6401 和 HMIET6501 既没有以太网也没有 USB (Type-A) 接口。
串行接口 COM1
异步传输 RS-232C
数据长度 7 位或 8 位
停止位 1 位或 2 位
奇偶校验 无、奇校验或偶校验
数据传输速度 2,400...115,200 bps
接头 D-Sub 9 针 (凸型)
串行接口 COM2
异步传输 RS-422/485
数据长度 7 位或 8 位
停止位 1 位或 2 位
奇偶校验 无、奇校验或偶校验
数据传输速度 2,400...115,200 bps
接头 D-Sub 9 针 (凸型)
USB (Type-A) 接口
接头 USB 2.0 (Type-A) x 1
电源电压 5 Vdc ±5%
最大供应电流 500 mA
最大传输距离 3 m (9.84 ft) 在 1.5/12/480 Mbps
USB (micro-B) 接口
接头 USB 2.0 (micro-B) x 1
最大传输距离 3 m (9.84 ft) 在 1.5/12/480 Mbps
以太网接口
标准 IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX
接头 模块插孔 (RJ-45) x 1
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.