EIO0000004293.03

集成到终端使用产品的注意事项

此产品适合在机柜的平面上使用。
对于 HMIET6400, HMIET6401, HMIET6500, HMIET6501 和 HMIET6600, 前面等级为 IP65 机柜。
对于 HMIET6700, 前面等级为 IP65 和 类型 4X (仅在室内使用) 机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • 本产品不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。

  • 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: IP65 不是 UL 认证的一部分。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.