EIO0000004293.03

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果发现任何损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
切勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. Easy Harmony ET6 x 1

  2. 安装垫圈 (已装配在产品上) x 1

  3. 直流电源连接器 x 1

  4. (D-1)

    • 固定螺丝 x 4 (用于 HMIET6400/HMIET6401)

    • 固定螺丝 x 6 (用于 HMIET6500/HMIET6501 和 HMIET6600)

    (D-2)

    • 固定螺丝 x 6 (用于 HMIET6700)

  5. 说明书 x 1

修订和二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV)、修订级别 (RL) 和软件版本 (SV)。

注: 根据型号不同,产品标签上或未标明 RL。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.