EIO0000004293.03

更换电池

本产品使用主电池对内部时钟进行数据备份。如果电池电量耗尽,时钟数据将丢失。只能使用以下一种指定的商用电池作为替换:

  • BR2032 或 CR-2032/BN (由松下公司制造)

  • CR2032 (由 Renata SA 制造)

  • CR2032 (由 VARTA Microbattery GmbH 制造)

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 按照以下步骤一步步正确而安全地更换电池。
  • 更换电池之前,要将本产品断电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
存在爆炸、火灾或化学危险
  • 只使用适用于此产品的相同更换电池。
  • 请勿导致短路。
  • 请循环利用或妥善处理用过的电池
  • 请勿将电池再充电、拆卸或加热至 70 °C (158 °F) 以上。
  • 请务必用手或绝缘工具卸除或更换电池。
  • 在插入和连接新电池时,请注意极性的正确放置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
数据丢失
  • 从你购买本产品之后,每隔五年定期更换电池。
  • 在重新连接电源前插入电池。
  • 仅限有资质的人员可以更换电池。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注:
  • 在重新连接电源前插入电池。否则,时钟将无法正常工作。

  • 重新连接到电源后,再次设置时钟。请参阅画面编辑软件手册了解如何设置时钟。

  • 本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理。对电池进行废弃处理时,应按照适当的方式并符合所在国家的工业机器废弃处理/回收标准。

  1. 切断本产品的电源。
  2. 触摸机罩或接地点将身上的静电放掉。
  3. 将本产品放在放在平整的表面上,使正面朝上。
  4. 打开产品顶部或底部的电池槽。
    1. 电池槽

    2. 安全警告符号 (请参阅上一页上的安全信息)

  5. 从底部触摸电池,以从托盘中卸下旧电池。
  6. 按照托盘中和电池上的电极标记在托盘中插入新电池。
  7. 将托盘插入到电池槽。
  8. 重新连接本产品的电源。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.