EIO0000004293.03

触摸面板

触摸面板类型 电阻式 (模拟)
触摸点 单点触摸
触摸面板分辨率 1,024 x 1,024
触摸面板工作寿命 一百万次以上

触摸面板不支持多点触控(两点触控/多点触控)。如果您在触摸屏上触摸多个点,则操作可能就像您触摸了多点触控的中心点。例如,如果您触摸触摸屏上的两个或多个点,并且触摸的中心是用于驱动系统的开关,则即使您认为没有直接触摸该开关,它也会像您触摸过那样操作。

警告
意外的设备操作
切勿同时触摸触控面板上两个或以上的点。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.