EIO0000004293.03

LED 指示

状态 LED

通电后,LED 的正常状态指示为: 红灯 > 闪烁橙色 > 绿灯。

颜色 指示灯 HMI 操作
绿色 ON 运行中/脱机
橙色

ON

软件启动
红色 ON 电源接通。
- OFF 断电状态。

有关其他 LED 指示,请参阅您的画面编辑软件手册。

以太网 LED

颜色 指示灯 说明
绿色(Link) ON 可以进行数据传输。
OFF 无连接或错误
绿色(Active) 闪烁 正在进行数据传输。
OFF 无数据传输
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.