990-5995E-004

Overfør en enkelt UPS fra statisk bypasstilstand til normaltilstand

BEMÆRK: UPS'en overføres normalt automatisk fra statisk bypass- til normaltilstand. Denne procedure kan bruges til manuelt at skifte til normaltilstand, hvis bypassfrekvens eller -spænding er over de angivne grænser.
  1. Fra startskærmen vælges Control (Kontrol) > Inverter ON (Vekselretter TIL).

    LED'erne på brugergrænsefladen viser følgende:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.