990-5995E-019

스태틱 바이패스 모드에서 정상 모드로 단일 UPS 전환

주의: UPS는 일반적으로 스태틱 바이패스 모드에서 정상 모드로 자동으로 전환됩니다. 바이패스 주파수 또는 전압이 지정된 한계를 초과하면 수동으로 정상 모드로 전환하는 데 이 절차를 사용할 수 있습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Control(제어) > Inverter ON(인버터 켜짐)을 선택합니다.

    사용자 인터페이스의 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.