990-5995E-006

Transferir un SAI unitario del modo en derivación estática al modo normal

NOTA: En general, el SAI se transferirá automáticamente del modo en derivación estática al modo normal. Este procedimiento es válido para realizar la transferencia manual al modo normal si la frecuencia de derivación o la tensión sobrepasan los límites especificados.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor activado.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.