990-5995D-005

Konfigurieren der Batterieeinstellungen

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Erweiterte Einstell. > Batterieeinstell. und konfigurieren Sie folgende Einstellungen:
    1. Anzahl Batteriereihen: Geben Sie die Anzahl der Batteriereihen in der Batterielösung an.
    2. Batterieblöcke pro Reihe: Geben Sie die Anzahl der Batterieblöcke in einer Batteriereihe an.
    3. Batterieblock-Kapazität (Ah): Legen Sie den Nennwert der Kapazität des Batterieblocks fest.
    4. Period. Starkladung (M): Legen Sie den Zeitabstand in Monaten fest, der zwischen Umschaltungen von Erhaltungs- auf Starkladung verstreichen soll.
  2. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten und nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
    1. Maximaler Aufladestrom: Wählen Sie einen Wert zwischen 0,05 und 0,15 C.
    2. Erhaltungsspannung (V): Wählen Sie einen Wert zwischen 2,20 und 2,29.
    3. Starkladespannung (V): Legen Sie die Obergrenze für die Starkladespannung einer Batteriezelle fest. Wählen Sie einen Wert zwischen 2,30 und 2,40.
    4. Starkladungsdauer (Min.): Legen Sie die Dauer der Starkladung fest. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 999 Minuten.
  3. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten und nehmen Sie die folgende Einstellung vor:
    1. Temp.-Ausgl. f. Erhalt.-Lad.: Wählen Sie einen Wert zwischen 0,000 und 0,007 V/°C pro Zelle.
  4. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.