990-5995D-037

配置电池设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择设置 > 高级设置 > 电池设置并进行以下设置。
    1. 电池组数量:设置电池解决方案所需的电池组数量。
    2. 每组电池 (block) 数:设置每个电池组中所含的电池 (block) 数。
    3. 电池 (block) 容量 (Ah):设置电池 (block) 的额定容量。
    4. 定期均充 (M):设置从电池浮充变为均充的时间间隔(月)。
  2. 点击向下箭头,分别完成以下设置:
    1. 最大充电电流:可选范围为 0.05 ~ 0.15 C。
    2. 浮充电压 (V):可选范围为 2.20 ~ 2.29。
    3. 均充电压 (V):设置单体电池均充电压的上限。值可选范围为 2.30 ~ 2.40。
    4. 电池均充时间(分钟):设置电池均充的时长。可选范围为 0 ~ 999 分钟。
  3. 点击向下箭头,分别完成以下设置:
    1. 浮充温度补偿:为每个单体选择一个值,范围为 0.000 ~ 0.007 V/°C。
  4. 点击保存设置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.