990-5995E-006

Configurar los parámetros de la batería

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Config. batería; a continuación, defina los parámetros siguientes:
    1. Número bancos de baterías: Defina el número de bancos de baterías en la solución de baterías.
    2. Bloques batería por banco: establezca el número de bloques de batería en un banco de baterías.
    3. Capac. bloque batería (Ah): Defina la capacidad nominal del bloque de batería.
    4. Carga rápida period (M): Defina el intervalo en meses para cambiar de carga flotación a carga rápida.
  2. Pulse la flecha abajo y complete los parámetros siguientes:
    1. Corriente de carga máxima: Elija un valor entre 0,05 y 0,15 C.
    2. Tensión flotante (V): Seleccione un valor entre 2,20 y 2,29.
    3. Tensión carga rápida (V): Defina el límite superior de la tensión de carga rápida de una celda de batería. Seleccione un valor entre 2,30 y 2,40.
    4. Duración de la carga rápida (min): Defina la duración de la carga rápida. Seleccione un valor entre 0 y 999 minutos.
  3. Pulse la flecha abajo y complete los parámetros siguientes:
    1. Compens. temp. flotante: Elija un valor entre 0,000 y 0,007 V/°C por celda.
  4. Pulse Guardar configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.