990-5992E-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Quite las dos placas indicadas de la parte inferior del SAI.

    Vista posterior del SAI de 60-80 kVA 400 V

    Vista posterior del SAI de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  3. En sistemas con suministro de red con dos entradas, retire los tres puentes de suministro de red simple principal.

    Vista posterior del SAI de 60-80 kVA 400 V

    Vista posterior del SAI de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  4. Pase los cables de alimentación por la parte inferior del SAI.
  5. Conecte el cable de PE al terminal de PE.

    Vista posterior del SAI de 60-80 kVA 400 V

    Vista posterior del SAI de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  6. Conecte los cables de entrada, salida y derivación (si procede).
  7. Conecte los cables de la batería.
  8. Sujete los cables al protector de cables en la parte inferior del SAI.
  9. Vuelva a colocar las dos placas en la parte inferior del SAI.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?