990-6538D-017

Procedura di installazione

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
L'UPS deve essere bloccato in condizioni di sicurezza contro ogni rischio di movimento. Eseguire una delle seguenti azioni/procedure una volta che l'UPS è nella sua posizione finale:
  • Reinstallare la staffa di trasporto anteriore sull'UPS e montarla sul pavimento, OPPURE
  • Installare il kit di ancoraggio antisismico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
PERICOLO DI RIBALTAMENTO
L’armadio è molto pesante: spostarlo con cautela e utilizzare rampe su pavimenti irregolari.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Eseguire una delle seguenti procedure:
  2. Eseguire una delle seguenti procedure:
  3. Solo per il sistema di messa a terra TN-C: Preparazione al sistema di messa a terra TN-C.
  4. Solo per UPS con un interruttore interno: Installare il kit di disconnessione del neutro (opzione).
  5. Eseguire una delle seguenti procedure:
  6. Collegamento dei cavi di segnale.
  7. Collegamento dei cavi di segnale tra il quadro elettrico e i prodotti ausiliari di terze parti.
  8. Collegamento dei cavi Modbus.
  9. Solo per il sistema in parallelo: Collegare i cavi PBUS.
  10. Installazione del/dei modulo/i di potenza.
  11. Installare il kit di moduli intelligenti ridondanti (opzionale).
  12. Installazione finale.
Per spostare o smantellare l'UPS una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.