990-6538D-017

Installare il kit di moduli intelligenti ridondanti (opzionale)

NOTA: Per questa procedura, utilizzare il kit di moduli intelligenti ridondanti opzionale SP3OPT001.
  1. Rimuovere il coperchio dello slot del RIM.
  2. Allentare la vite indicata e rimuovere la piastra di fissaggio dell'interruttore di attivazione. Portare l'interruttore di attivazione in posizione OFF.
  3. Installare il modulo intelligente ridondante dal kit nello slot con due viti.
    NOTA: Esercitare pressione sulla parte inferiore del modulo intelligente per un inserimento agevole.
  4. Posizionare l'interruttore di attivazione sula posizione di accensione. Reinstallare la piastra di fissaggio dell'interruttore di attivazione e fissarla con la vite rimossa al passaggio 2.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.