990-6538D-017

Collegamento dei cavi di segnale tra il quadro elettrico e i prodotti ausiliari di terze parti

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Installare il sensore di temperatura della batteria opzionale nella soluzione della batteria. Negli armadi delle batterie, installare il sensore di temperatura della batteria nell'angolo superiore dell'armadio delle batterie.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura della batteria come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  2. Far passare i cavi del sensore di temperatura della batteria dalla soluzione della batteria all’UPS e collegarli come mostrato.
    NOTA: I sensori di temperatura (SP3OPT006) sono disponibili come kit opzionale.
    NOTA: I cavi del sensore di temperatura della batteria sono considerati Class 2/SELV. Class 2/SELV I circuiti devono essere isolati dal circuito primario.
  3. Collegare i cavi di segnale dall’ interruttore della/e batteria/e nella vostra soluzione della batteria per lo sgancio dello shunt o lo sgancio per sottotensione (UV) all’UPS. Seguire l'illustrazione per il collegamento con alimentazione a 24 VCC interna. L'UPS può collegarsi e monitorare fino a tre (se si utilizza J8301-10 per il backfeed) o quattro interruttori delle batterie.
    1. Collegare l'interruttore della batteria 1 al terminale J8301 nell'UPS.
    2. Collegare l'interruttore della batteria 2 al terminale J8301 nell'UPS.
    3. Collegare l'interruttore della batteria 3 al terminale J8301 nell'UPS.
    4. Collegare l'interruttore della batteria 4 al terminale J8301 nell'UPS.
    5. In caso di scatto dell’interruttore della batteria 4, collegare il negativo dell'unità di sgancio al pin 1/4/7 del terminale J8301.
    NOTA: Il diagramma e la tabella successivi rappresentano il collegamento del comando di sgancio dell'interruttore delle batterie all'alimentazione interna a 24 VCC e i collegamenti dei pin.

    Collegamento del comando di sgancio dell'interruttore delle batterie all'alimentazione interna a 24 VCC

    Collegamenti dei pin J8301 per gli interruttori della batteria:

    Il cavo che alimenta lo sgancio dello shunt deve essere schermato e deve avere una potenza nominale di 600 VCA. I cavi devono essere dimensionati tenendo conto dei cali di tensione e delle raccomandazioni del produttore dello sganciatore.

    Interruttore delle batterie 1

    Numero di pin Funzione
    1 GND
    2 GNDBB_UV_TRIP_1
    3 BB_SHUNT_TRIP_1

    Interruttore delle batterie 2

    Numero di pin Funzione
    4 GND
    5 BB_UV_TRIP_2
    6 BB_SHUNT_TRIP_2

    Interruttore delle batterie 3

    Numero di pin Funzione
    7 GND
    8 BB_UV_TRIP_3
    9 BB_SHUNT_TRIP_3

    Interruttore delle batterie 4

    Numero di pin Funzione
    10 24 V
    11 BB_UV_TRIP_4
    12 BB_SHUNT_TRIP_4
  4. Collegare i cavi di segnale dai contatti ausiliari nel tuo quadro elettrico all’UPS.
    Numero terminale Funzione Collegamento
    J8302, 1-2 UIB (interruttore ingresso unità) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell'interruttore ingresso unità (UIB). L'UIB deve contenere un contatto ausiliario per ciascun UPS collegato.
    J8302, 3-4 SSIB (interruttore ingresso switch statico) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB). L'SSIB deve contenere un contatto ausiliario per ciascun UPS collegato.
    J8302, 5-6 Ext. MBB (sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno) Collegare ai contatti ausiliari normalmente chiusi (NC) nel sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno (Ext. MBB). Ext. MBB deve contenere un contatto ausiliario per ciascun UPS collegato.
    J8302, 7-8 UOB (interruttore uscita unità) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell'interruttore uscita unità (UOB).
    J8303, 1-2 RUOB (interruttore AUX ridondante nell'interruttore di uscita unità) Collegare ai contatti ausiliari ridondanti nell'interruttore uscita unità (UOB).
    J8303, 3-4 SIB (interruttore di isolamento del sistema) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell'interruttore isolamento sistema (SIB) per il sistema in parallelo. L'SIB deve contenere un contatto ausiliario per ciascun UPS collegato.
    J8304, 1-2 BB1 (interruttore delle batterie 1) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell’interruttore delle batterie numero 1.
    J8304, 3-4 BB2 (interruttore delle batterie 2) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell’interruttore delle batterie numero 2.
    J8304, 5-6 BB3 (interruttore delle batterie 3) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell’interruttore delle batterie numero 3.
    J8304, 7-8 BB4 (interruttore delle batterie 4) Collegare ai contatti ausiliari normalmente aperti (NO) nell’interruttore delle batterie numero 4.
    J8305, 1-2 UPS con un interruttore interno:
    IMB (interruttore di manutenzione interno)
    UPS con quattro interruttori interni:
    MBB (interruttore bypass di manutenzione)
    Collegare ai contatti ausiliari normalmente chiusi (NC) nell'interruttore di manutenzione interno IMB o nell'interruttore bypass di manutenzione MBB.
    J8310, 1 Comune del relè alimentazione di ritorno Vedere Protezione alimentazione di ritorno.
    J8310, 2 Relè alimentazione di ritorno normalmente chiuso (NC) Vedere Protezione alimentazione di ritorno.
    J8310, 3 Relè alimentazione di ritorno normalmente aperto (NO) Vedere Protezione alimentazione di ritorno.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.