990-6538D-017

Posizionare l’UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
L'UPS deve essere bloccato in condizioni di sicurezza contro ogni rischio di movimento. Una volta collocato l'UPS nella sua posizione finale, reinstallare le staffe di trasporto anteriore e posteriore sull'UPS e montarle sul pavimento.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Spingere l'UPS nella posizione finale.
  2. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Le rotelle non devono essere in contatto con il pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
  3. Reinstallare la staffa di trasporto anteriore sull'UPS e montarla sul pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nella staffa è di ø10 mm. Il requisito delle parti di montaggio è: grado di resistenza M8 8.8.
  4. Reinstallare la staffa di trasporto posteriore sull'UPS e montarla sul pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nella staffa è di ø10 mm. Il requisito delle parti di montaggio è: grado di resistenza M8 8.8.

    Vista posteriore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.