990-6538D-017

Installazione finale

  1. Rimontare il coperchio sui terminali dei collegamenti di segnale.

    Vista anteriore dell'UPS

  2. Reinstallare la/e copertura/e interna/e anteriore sull'UPS:

    UPS con un interruttore interno

    UPS con quattro interruttori interni

  3. Per sistema in parallelo: installare un lucchetto (non fornito) sul sezionatore di manutenzione interno (IMB) in posizione aperta su tutti gli UPS nel sistema in parallelo.
  4. Compilare le informazioni sulla potenza nominale specifica del modello riportate sulla targhetta indicatrice dell'UPS.
  5. Rimuovere le etichette 885-92827 (x 2) e 885-92828 (x 1) dalle coperture antipolvere superiori.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.