990-6538D-017

Preparazione dell'UPS all’ingresso dei cavi dall'alto

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Preparazione all'installazione dei cavi di alimentazione:
    1. Rimuovere la piastra isolante dalla parte superiore dell'UPS.
    2. Praticare fori per i cavi di alimentazione o per i passacavo/guarnizioni nella piastra isolante. Installare i passacavo/ le guarnizioni (non forniti) se presenti.
    3. Rimontare la piastra isolante.
  2. Rimuovere la(e) copertura interna(e) anteriore dall'UPS.

    UPS con un interruttore interno

    UPS con quattro interruttori interni

  3. Rimuovere il pannello posteriore dall'UPS.

    Vista posteriore

  4. Rimuovere le coperture dei cavi di segnale dalla parte superiore dell'UPS.
  5. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Installare i tappi a spazzola per cavi forniti con il kit di montaggio, OPPURE
    • Praticare i fori nelle coperture dei cavi di segnale. Installare i passacavo/ le guarnizioni (non forniti) se presenti. Reinstallare le coperture dei cavi di segnale.
  6. Rimuovere la copertura dai terminali di connessione del segnale.
  7. Posizionare i cavi di segnale come mostrato in figura per separare Class 2/SELV i cavi dai non-Class 2/non-SELV cavi.
    NOTA: Per ulteriori informazioni sulla posizione di Class 2/SELV e non-Class 2/non-SELV fare riferimento a Collegamento dei cavi di segnale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.