Información general del sistema en paralelo
El SAI puede admitir hasta 4 SAI en un sistema en paralelo por capacidad y hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia.
SAI con un interruptor interno
UIB | Disyuntor de entrada de unidad |
SSIB | Disyuntor de entrada de conmutador estático |
UOB | Disyuntor de salida de unidad |
SIB | Disyuntor de aislamiento del sistema |
BB | Disyuntor de batería |
IMB | Conmutador de mantenimiento interno |
Ext. MBB | Disyuntor/conmutador de derivación externa de mantenimiento |
SAI con cuatro interruptores internos
UIB | Interruptor de entrada de la unidad |
SSIB | Interruptor de entrada del interruptor estático |
UOB | Interruptor de salida de la unidad |
SIB | Disyuntor de aislamiento del sistema |
BIB | Disyuntor de entrada de derivación |
MIB | Disyuntor de entrada de la red eléctrica principal |
BB | Disyuntor de batería |
MBB | Conmutador de derivación de mantenimiento |
Ext. MBB | Disyuntor/conmutador de derivación externa de mantenimiento |
El SAI puede admitir hasta 4 SAI en un sistema en paralelo por capacidad y hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia.