990-91580D-006

Lista de modelos

  • Easy UPS SAI trifásico modular 50 kW ampliable a 250 kW 400 V, 1 interruptor, para baterías externas (EMUPS50K250QBH)

  • Easy UPS SAI trifásico modular 50 kW ampliable a 250 kW 400 V, 4 interruptores, para baterías externas (EMUPS50K250PBH)

  • Easy UPS SAI trifásico modular 50 kW ampliable a 250 kW 400 V, 1 interruptor, para baterías externas, puesta en marcha 5x8 (EMUPS50K250QBHS)

  • Easy UPS SAI trifásico modular 50 kW ampliable a 250 kW 400 V, 4 interruptores, para baterías externas, puesta en marcha 5x8 (EMUPS50K250PBHS)

NOTA: Los módulos de alimentación de 50 kW (EMPM50KH) se adquieren por separado para potencias superiores a 50 kW.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?