990-91580D-006

Comunicación y administración

Red de área local 1 Gbps: 1 puerto como configuración predeterminada
Modbus Modbus (SCADA)
Relés de salida 5 x SELV configurable
Contactos de entrada 4 x SELV configurable
Panel de control estándar Pantalla táctil de 7 pulgadas
Alarma sonora
Apagado emergencia (EPO) Opciones:
  • Normalmente cerrado (NC) con suministro externo de 24 VCC

  • Normalmente abierto (NA) con suministro externo de 24 VCC

  • Normalmente cerrado (NC)/Normalmente abierto (NA)

  • Normalmente abierto (NA)

  • Normalmente cerrado (NC)

Panel de conmutación externa Para SAI con un interruptor interno:
UIB
UOB
SSIB
ext. MBB
SIB
BB
Para SAI con cuatro interruptores internos
MBB ext.
SIB
BB
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?