990-91580D-006

Corriente de cortocircuito inversor

Explicaciones de los términos

IK1 Cortocircuito entre una fase y neutro
IK2 Cortocircuito entre dos fases
IK3 Cortocircuito entre tres fases

S [kW]

IK1 IK2 IK3

50

182 A/220 ms

172 A/220 ms

161 A/220 ms

100

364 A/220 ms

344 A/220 ms

322 A/220 ms

150

546 A/220 ms

516 A/220 ms

483 A/220 ms

200

728 A/220 ms

688 A/220 ms

644 A/220 ms

250

904 A/220 ms

862 A/220 ms

807 A/220 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?