990-91580D-006

Opciones de configuración

  • Suministro de red simple principal o con dos entradas

  • Entrada de cables por la parte superior predeterminada. Entrada de cables por la parte inferior disponible para armario con entrada por la parte inferior.

  • Modo ECO

  • Compatible con EcoStruxure IT

  • Compatible con generador

  • Hasta 4+0 SAI en paralelo para capacidad

  • Hasta 3+1 SAI en paralelo para redundancia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?