990-91580D-006

EPO

Configuraciones de EPO en la placa 640-02383 (terminal J6600, 1-9)

La entrada para EPO admite SELV de 24 V.

NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.

Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.

Para obtener más información sobre la ubicación de los terminales, consulte Terminales de conexión de señales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?