990-91580D-006

Información general del sistema unitario

SAI con un interruptor interno

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
IMB Conmutador de mantenimiento interno
BB Disyuntor de batería

Sistema unitario – Suministro de red simple principal (un interruptor interno)

Sistema unitario – Suministro de red con dos entradas (un interruptor interno)

SAI con cuatro interruptores internos

UIB Interruptor de entrada de la unidad
SSIB Interruptor de entrada del interruptor estático
UOB Interruptor de salida de la unidad
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento
BB Disyuntor de batería

Sistema unitario – Suministro de red simple principal (cuatro interruptores internos)

Sistema unitario – Suministro de red con dos entradas (cuatro interruptores internos)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?