990-91580E-017

Panoramica del sistema in parallelo

L'UPS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.

NOTA: In un sistema in parallelo, deve essere fornito un dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno (Ext. MBB) e il dispositivo di disconnessione di manutenzione interno IMB e MBB (segnato con un * nei diagrammi) deve essere bloccato in posizione aperta.

UPS con un interruttore interno

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
SIB Dispositivo di disconnessione per l'isolamento del sistema
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
IMB Dispositivo di disconnessione per la manutenzione interna
Ext. MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola (un interruttore
interno)

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia (un interruttore
interno)

UPS con quattro interruttori interni

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
SIB Dispositivo di disconnessione per l'isolamento del sistema
BIB Dispositivo di disconnessione di ingresso bypass
MIB Dispositivo di disconnessione di ingresso principale
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
Ext. MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

L'UPS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.

Sistema in parallelo – Alimentazione singola (quattro sezionatori interni)

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia (quattro interruttori interni)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.