990-91580E-017

EPO

Configurazioni EPO su scheda 640-02383 (connettore J6600, 1-9)

Il contatto di ingresso EPO supporta SELV da 24 V.

NOTA: L'impostazione predefinita per l'attivazione EPO è quella di spegnere l'inverter.

Se si desidera invece che l'attivazione EPO determini il passaggio dell'UPS al funzionamento in modalità di bypass statico forzato, contattare Schneider Electric.

Per ulteriori informazioni sulla posizione dei connettori, vedere Terminali di connessione di segnale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.