990-91580E-017

Corrente di corto circuito inverter

Spiegazioni dei termini

IK1 Cortocircuito tra fase e neutro
IK2 Cortocircuito tra due fasi
IK3 Cortocircuito tra tre fasi

S [kW]

IK1 IK2 IK3

50

182 A/220 ms

172 A/220 ms

161 A/220 ms

100

364 A/220 ms

344 A/220 ms

322 A/220 ms

150

546 A/220 ms

516 A/220 ms

483 A/220 ms

200

728 A/220 ms

688 A/220 ms

644 A/220 ms

250

904 A/220 ms

862 A/220 ms

807 A/220 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.