990-91580E-017

Panoramica del sistema singolo

UPS con un interruttore interno

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
IMB Dispositivo di disconnessione per la manutenzione interna
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Sistema singolo - Alimentazione singola (un interruttore interno)

Sistema singolo - Alimentazione doppia (un interruttore interno)

UPS con quattro interruttori interni

Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie

Sistema singolo - Alimentazione singola (quattro interruttori interni)

Sistema singolo - Alimentazione doppia (quattro interruttori interni)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.