Réaliser un test de maintenance batterie
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Ne pas réaliser un test de maintenance batterie sans
charge connectée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Conditions préalables :
-
L'alimentation par bypass doit être conforme aux spécifications.
-
La capacité batterie doit être supérieure à 25 %.
Le test de maintenance batterie permet de vérifier la condition des batteries.
Au cours du test de maintenance batterie, le système passe en mode batterie et décharge les batteries jusqu'à déclencher l'alarme de faible tension des batteries.
- Sur l'affichage, sélectionnez
, puis sélectionnez Test maint..
NOTE: Si vous souhaitez arrêter manuellement le test de batterie, sélectionnez Arrêt test.En cas de réussite du test de maintenance batterie, le message Maintenance batterie OK sera enregistré dans le journal. En cas d'échec du test de maintenance batterie, le message Maintenance batt terminée sera enregistré dans le journal.