990-91079G-024

Definir as configurações da bateria

AVISO
risco de dano ao equipamento
  • Apenas pessoal treinado que tenha realizado curso de treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
  • Os parâmetros da bateria devem ser definidos de acordo com a instalação efetiva antes de iniciar o nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Config Bat.
  2. Digite a senha 2334.
  3. Defina as configurações da bateria:
    NOTA: Quando PN entr nom é igual a 115 V, 120 V ou 127 V, o Núm Bateria deve ser 20. Quando PN entr nom é igual a 220 V, 230 V ou 240 V, o Núm Bateria deve ser 32–40 dependendo da configuração da bateria.
    1. Núm Bateria: Defina o número de blocos de baterias em uma sequência de bateria.
    2. Cap bat (AH): Defina a capacidade (capacidade do bloco de baterias (AH) x número de sequências de bateria).*
    3. Carga bat %: Defina a porcentagem de carga da bateria (entre 1% e 20%).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?