Mise en service de l'ASI à l'aide de l'assistant, uniquement applicable aux ASI unitaires avec batteries intégrées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Les systèmes parallèles et les ASI pour les
batteries externes doivent uniquement être démarrés
par Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Avant le démarrage de l'ASI, confirmez que :
-
La température de la pièce est comprise entre 0 et 40 °C
-
L'ASI a été installée en respectant les valeurs de dégagement spécifiées.
- Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité
UIB.L'affichage s'allume.
- Effectuez une sélection pour enregistrer l'ASI ou sélectionnez Ignorer pour continuer. Reportez-vous à la section Enregistrez votre ASI Easy UPS 3S pour en savoir plus.
- Lorsque l'invite Changer la langue s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
- Sélectionnez Oui et sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
- Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
- Lorsque l'invite Change voltage (Changer
de tension) s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
- Sélectionnez Oui et sélectionnez la tension souhaitée à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
- Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
- Lorsque l'invite Change freq. (Changer
de fréquence) s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
- Sélectionnez Oui et sélectionnez la fréquence de sortie souhaitée à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
- Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
- Lorsque l'invite Change mode (Changer
de mode) s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
- Sélectionnez Oui et sélectionnez Mode normal, Mode parallèle ou Mode convert. fréquence à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
- Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
- Lorsque l'invite Modifier paramètres
batt s'affiche, effectuez les étapes suivantes :
- Entrez le mot de passe : Entrez le mot de passe 2334.
- Nb batt : Vérifiez que le nombre de blocs de batteries est de 20.
- Capa batt (AH) : Réglez la capacité de la batterie en fonction de la configuration de votre batterie.
- % charge batt : Configurez le pourcentage de charge batterie (compris entre 1 % et 15 %).
- Sélectionnez Oui pour enregistrer les paramètres de la batterie.
- Lorsque l'invite Enreg. nouvelle config. s'affiche, sélectionnez Oui.
- Lorsque l'invite Désactiver assistant s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
- Sélectionnez Oui pour désactiver
l'assistant et accédez à l'écran par défaut.
NOTE: Schneider Electric recommande de désactiver l'assistant pour autoriser le démarrage automatique.
- Sélectionnez Non pour accéder à l'écran par défaut sans désactiver l'assistant.
- Sélectionnez Oui pour désactiver
l'assistant et accédez à l'écran par défaut.