990-6409B-024

Inicie o nobreak em Partida a frio

NOTA
A função de Partida a frio não é um recurso padrão. Se você deseja ter este recurso, entre em contato com a SE para a instalação do kit de Partida a frio (E3SOPT014).
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o trabalho elétrico deve ser executado por pessoal qualificado. Realizar procedimentos de bloqueio/desenergização. Não use joias ao trabalhar com equipamentos elétricos.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
PERIGO DE PEÇAS MÓVEIS
Mantenha as mãos, roupas e joias longe de peças móveis. Verifique se há objetos estranhos no equipamento antes de fechar as portas e ligá-lo.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Após a instalação do kit de partida a frio (E3SOPT014), aguarde cinco minutos para que o capacitor de partida a frio carregue.
  2. Verifique e certifique-se de que todos os MBBs, UIBs, SSIBs e UOBs estão na posição OFF (aberto).
  3. Ligue o UOB.
  4. Pressione o botão de partida a frio por três segundos até que o nobreak seja inicializado. O LED acenderá na HMI.
  5. Se o assistente de inicialização aparecer, siga o manual de operação do nobreak para completar a configuração. Quando a configuração for concluída, o nobreak produzirá automaticamente no modo normal.
  6. Se o assistente de inicialização estiver desativado anteriormente, o nobreak produzirá no modo normal automaticamente.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.