990-6409B-024

Definir as Configurações do nobreak

AVISO
risco de dano ao equipamento
Apenas pessoal treinado que tenha realizado curso de treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Config.
  2. Digite a senha 3526.
  3. Defina a tensão nominal de entrada (fase-neutro), a tensão nominal de saída (fase-neutro) e a frequência nominal.
    NOTA: PN entr nom e PN saída nom devem ter a mesma classificação de tensão.
  4. Reinicie o nobreak para ativar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?