990-6409B-024

Declaração da FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram desenvolvidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. O equipamento gera, usa e emite frequências de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferências nocivas às comunicações por rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial poderá provavelmente causar interferência danosa. Em tal caso, o usuário será solicitado a corrigir a interferência a seu próprio custo.

Quaisquer mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?