Modos de operação
Modo normal
O nobreak fornece energia à carga conectada a partir da rede elétrica. O nobreak converte a energia da rede elétrica em energia condicionada para a carga conectada, ao mesmo tempo em que recarrega as baterias (flutuação ou equalização).
Modo de bateria
Se houver uma falha na rede elétrica, o nobreak será transferido para funcionamento à bateria. O nobreak fornece alimentação à carga acoplada a partir das baterias conectadas por um período limitado. Quando a alimentação da rede retornar, o nobreak será transferido de volta ao modo normal.
Modo de bypass estático
O nobreak fornece a carga com energia da fonte de bypass. Se as condições estabelecidas pelo nobreak para o modo normal ou de bateria não forem atendidas, a carga será transferida do inversor para a fonte de bypass sem nenhum tipo de interrupção na energia da carga.
Modo bypass de manutenção
No modo de bypass de manutenção, a eletricidade é enviada através do MBB externo para a carga. O backup por bateria não está disponível no modo de bypass de manutenção.
Modo ECO
No modo ECO, o nobreak é configurado para usar modo de bypass estático como modo de operação preferido sob circunstâncias predefinidas. O inversor está em espera no modo ECO e, em caso de interrupção na rede elétrica, o nobreak é transferido para o modo de bateria e a carga é fornecida pelo inversor.
Modo de inicialização automática
As baterias chegarão ao fim da descarga se a interrupção na rede elétrica for maior do que o tempo de autonomia da bateria. Se o nobreak estiver programado para ser reiniciado automaticamente após o fim da descarga, o sistema será reiniciado automaticamente após um pequeno atraso quando a rede elétrica retornar.
Modo do conversor de frequência
No modo de conversor de frequência, o nobreak apresenta uma frequência de saída estável (a 50 ou 60 Hz) e a chave de bypass estático fica indisponível.
| AVISO |
|---|
|
Risco de dano ao equipamento ou queda de energia na
carga
No modo do conversor de frequência, o nobreak não
pode funcionar na operação de bypass estático ou modo
de bypass de manutenção. Antes de colocar o nobreak no modo
de conversor de frequência, entre em contato com um parceiro
certificado pela Schneider Electric para confirmar que
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|