Mensagens de status e alarme
Esta seção relaciona as mensagens de status e de alarme do monitor. As mensagens do monitor estão listadas por ordem alfabética, sendo também apresentadas sugestões de medidas corretivas para a mensagem de alarme do monitor a fim de ajudar o usuário a resolver os problemas.
| Texto no visor | Descrição | Ação corretiva |
|---|---|---|
| Recarga bateria | As baterias são carregadas com a tensão de equalização configurada. | |
| Bateria conectada | As baterias estão conectadas. | |
| Descarregando bateria | A carga está consumindo uma quantidade de energia maior do que aquela consumida pelo nobreak a partir da entrada, fazendo com que o nobreak consuma energia das baterias. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bateria desconectada | Nenhuma bateria conectada. | Conecte as baterias. |
| Bateria expirada | A vida útil da bateria expirou. | Substitua a bateria. |
| Bateria fim descarga | A capacidade da bateria está abaixo do valor mínimo aceitável. | Recarregue as baterias. |
| Bateria em flutuação | As baterias são carregadas com a tensão de flutuação configurada. | |
| Redef registro bateria | Redefina o registro da bateria. | |
| Manutenção bateria incomp | O teste de manutenção da bateria não foi bem-sucedido. | |
| Manutenção bateria | Iniciar o teste de manutenção da bateria. | |
| Manutenção bateria OK | O teste de manutenção da bateria foi concluído com sucesso. | |
| Temperatura bateria alta | A temperatura da bateria está muito alta. | Verifique a temperatura da bateria. |
| Teste de bateria | Iniciar o teste da bateria. | |
| Teste de bateria incomp | O teste da bateria não foi bem-sucedido. | |
| Teste de bateria OK | O teste de bateria foi concluído com sucesso. | |
| Tens da bateria baixa | Baixa tensão na bateria. | Verifique a bateria. |
| Fiação bateria incorreta | A fiação da bateria está incorreta. | Verifique os cabos da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bat/carregador inoperante | A bateria ou o carregador estão inoperantes. | Verifique a bateria. Verifique o carregador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Freq byp ultrapassa lim | A frequência de bypass excede o limite. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Vent bypass inoperante | O nobreak possui um ou mais ventiladores inoperantes. | Verifique os ventiladores. |
| Redef hora vent bypass | Redefinir o temporizador de vida útil do ventilador. | |
| Bypass fora de tolerância | A tensão de bypass está fora da tolerância. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sobrecarga de bypass | A carga está extraindo mais energia do que a fonte de bypass pode fornecer. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tempo lim sobrec bypass | O nobreak não pode mais sustentar uma situação de Sobrecarga de bypass. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Seq no bypass incorreta | A sequência de fases no bypass está incorreta. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bypass indisponível | A fonte de bypass não está disponível. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Capacitor expirado | A vida útil do capacitor expirou. | Substitua o capacitor. |
| Redef hora capacitor | O temporizador de vida útil do capacitor foi reiniciado. | |
| Limpar registro | Limpar o registro. | |
| Sobretens barramento CC | Sobretensão no barramento CC. | |
| Dust filter expired (Filtro de pó expirado) | A vida útil do filtro de pó expirou. | Substituir o filtro de pó Substituir o filtro de pó. |
| EPO | Um dispositivo EPO (corte de energia de emergência) está ativado. | Desative o dispositivo EPO (corte de energia de emergência). |
| Ventilador expirou | A vida útil do ventilador expirou. | Substitua o ventilador. |
| Ventilador inoperante | O nobreak possui um ou mais ventiladores inoperantes. | Verifique os ventiladores. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Redef hora ventilador | O temporizador de vida útil do ventilador foi reiniciado. | |
| Firmware incompatível | O firmware foi detectado como incompatível com o resto do sistema. | Realize uma atualização do firmware. |
| Entrada em gerador | O gerador alimenta o nobreak. | |
| Inibir transf para inv | Inibir transf para inv. | |
| Temperatura entrada alta | A temperatura da entrada de ar está muito alta. | Verifique o status da entrada de ar. Reduza a temperatura ambiente. |
| Temp ent/saída | Temperatura de entrada e saída de ar. | |
| Corrente entrada desequil | A corrente de entrada está desequilibrada. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Neutra entr indisponível | Neutro da entrada não está disponível. | Verifique o status do neutro da entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Entrada fora tolerância | A tensão de entrada está fora da tolerância. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tempo lim sobrec entrada | O nobreak não pode mais sustentar uma situação de Sobrecarga de entrada. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Vent SCR ent inoperante | Ventilador SCR de entrada está inoperante. | Verifique o status do ventilador SCR de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temp entrada SCR alta | A temperatura SCR de entrada está muito alta. | Verifique o status do ventilador SCR de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura alta inversor | A temperatura do inversor está muito alta. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Inversor IGBT inoperante | O inversor IGBT está inoperante. | Verifique o status do inversor IGBT. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Inversor inoperante | O inversor está fora de operação. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tempo lim sobrec inversor | O nobreak não pode mais sustentar uma situação de Sobrecarga de saída. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Encerramento inversor | O inversor está sendo desligado. | |
| CAN DATA inv incorreto | O inversor DATA CAN está incorreto. | |
| Atualização do firmware inv | O firmware do inversor foi atualizado. | |
| CAN IO inv incorreto | O inversor IO CAN está incorreto. | |
| Carga no bypass | O nobreak entra no modo de bypass estático e a carga é alimentada diretamente pela fonte de bypass. | |
| Carga desconectada | A carga foi desconectada ou o disjuntor de saída de unidade UOB está aberto. | Verifique a carga. Feche o disjuntor de saída de unidade UOB. |
| Carga no inversor | O nobreak está no modo de operação do inversor e a carga é fornecida pelo nobreak. | |
| Deslig carga baixa bat | O nobreak está desligando devido ao fim da descarga da bateria | Recarregue as baterias e reinicie o nobreak. Se o modo de reinício automático estiver configurado, o nobreak será reiniciado automaticamente quando a rede elétrica retornar. |
| Transfer manual inversor | Transferir manualmente para operação do inversor. | |
| Desligamento manual | Encerramento manual. | |
| MBB fechado | O disjuntor do bypass de manutenção MBB está fechado, alimentando a carga com energia desprotegida do bypass. | |
| MBB aberto | O disjuntor do bypass de manutenção está aberto. | |
| ID do módulo duplicado | A ID do módulo está duplicada. A ID do módulo deve ser exclusiva. | Verifique a ID dos módulos. |
| Sem sensor temp entrada | Não há sensor de temperatura de entrada de ar presente. | Verifique o status do sensor de temperatura de entrada de ar. |
| Sem sensor temp entrada | Não há sensor de temperatura de entrada presente. | Verifique o status do sensor de temperatura da entrada. |
| Sem sensor temp saída | Nenhum sensor de temperatura de saída presente. | Verifique o status do sensor de temperatura de saída de ar. |
| Pot nom fora tolerância | A potência nominal não corresponde ao hardware do nobreak. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura saída alta | A temperatura de saída de ar está muito alta. | Verifique o status da saída de ar. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Curto-circuito de saída | Há um curto-circuito na saída. | Verifique o status da saída. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Output overload (Sobrecarga na saída) | A carga está extraindo mais energia do que o sistema de nobreak pode fornecer. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Cabeam paralelo incorreto | O cabeamento paralelo está incorreto. | Verifique o status dos cabos paralelos. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Comp potência incorreto | O compartilhamento de energia entre as unidades de nobreak está incorreto. | Verifique o compartilhamento de carga nas unidades de nobreak. Redistribua a carga entre unidades de nobreak. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sincron PWM indisponível | A sincronização PWM está indisponível. | Verifique o status da sincronização PWM. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Atualização do firmware retific | O firmware do retificador foi atualizado. | |
| Part suave retific indisp | A partida suave do retificador está indisponível. | Verifique o status do retificador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura alta retificador | A temperatura do retificador está muito alta. | Verifique o status do retificador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Retificador inoperante | O retificador está inoperante. | Verifique o status do retificador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Relé desconectado | Um relé foi desconectado. | Verifique o status dos relés. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Curto-circuito relé | Ocorreu um curto-circuito em um relé. | Verifique o status dos relés. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temp ambiente alta | A temperatura ambiente está alta. | Reduza a temperatura ambiente. |
| Salvar configurações | As configurações foram alteradas. | |
| Deslig | Desligamento do nobreak. | |
| Desconectar cabos sinal | O cabo de sinal está desconectado. | Verifique os cabos de sinal. |
| Pulso sinc indisponível | Pulso sincronizado indisponível. O nobreak não é capaz de sincronizar. | Verifique o pulso sincronizado. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sobrecarga do sistema | A carga está extraindo mais energia do que o sistema de nobreak pode fornecer. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Config sistema incorreta | As configurações do sistema estão incorretas. | Verificar as configurações do sistema. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Verific. técnica recom. | Recomenda-se realizar uma verificação técnica. | Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Transf. para bypass | Transferência do nobreak para o modo de bypass estático | |
| Transf para inversor | Transferência do nobreak para a operação do inversor | |
| Transfer ultrapassam lim | Houve um excesso de transferências entre os modos de operação em um determinado período de tempo. | Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Garantia expira em breve | A garantia expira em breve. | Entre em contato com a Schneider Electric. |